This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5964:CCS 10.10中的 MSP430FR5964头文件错误

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/925904/ccs-msp430fr5964-msp430fr5964-header-file-wrong-in-ccs-10-10

器件型号:MSP430FR5964

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我´ve 到 MSP430FR5964的头文件缺少从3582行开始的端口定义。 我`ve CCS10.00中的工作标头和 CCS 10.10中的非工作标头。 如果将这两者进行除数、您将看到没有基址端口2、3等的定义 n´t 将这个头文件与 driverlib 一同使用、那么输出寄存器将被设定!

此致

Steffen

e2e.ti.com/.../msp430fr5964_5F00_CCS1010.h

e2e.ti.com/.../msp430fr5964_5F00_CCS1000.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    感谢您的反馈。 我将执行测试。 如果10.10版本标头确实存在您描述的问题、我将向 CCS 团队报告进行修改。
    再次感谢!

    此致

    Johnson