This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 生成 PWM 信号

Guru**** 2383040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/923912/generate-a-pwm-signal

大家好、

我想订购一个具有 MCU MSP430FR5949的 PWM 输出的 LED 和一个光晶体管、但当我查询数据集时、我发现只有引脚11可用于 PWM 信号。 
因此、我的问题是如何使用单个引脚驱动 LED 和光晶体管。
您能否为我提供执行 PWM 功能的算法? 我用 C 语言对 MCU 进行编程

提前感谢您

此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sidya、

    您可以在多路复用 TimerA 或 TimerB 输出的多个器件引脚上输出 PWM 信号。  它们标有 TAX.1或 TBX.x 等类似的东西  此外、 这里还有一些可用于这两个计时器的 PWM 示例:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADipAN-Bo7mWfORm94KoIw__IOGqZri__LATEST 

    此外、GPIO 可能能够提供足够的电流来直接驱动单个 LED、但如果是高功率 LED 或有多个 LED、则可能需要查看 LED 驱动器来提供足够的电流。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JD,谢谢你的回答,我会尝试。

    此致

    Sidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    您是否有配置 MSP430 MCU 板上按钮的程序示例? 我必须编写一个算法来控制 MCU 启动... 

    提前感谢您。


    此致、

    Sidya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sidya、

    在上面的示例列表中、有 GPIO 示例 xxxxxx_P1_03和 xxxxx_P1_01。

    谢谢

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 JD、我将看到这一点

    此致