This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOST-DRV8711:具有用于步进电机的 MSP430G2 Launchpad 的 DRV8711升压包

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, BOOST-DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/925052/ccs-boost-drv8711-drv8711-boost-pack-with-msp430g2-launchpad-for-stepper-motor

器件型号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他器件:DRV8711

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有 MSP430G2 Launchpad 和 DRV8711升压包来运行步进电机。

我使用的是 CCS10.0.00010

我从网站上下载了参考文件(应用程序和 GUI)

https://www.ti.com/tool/BOOST-DRV8711

如 DRV8711用户指南中所述、我使用方法2导入 CCS 工程并下载到 MSP430 Launchpad。 这很好、在应用加载期间没有发现任何问题。

现在、我要打开 GUI Composer、它在哪里?

在 CCS 中、View->GUI Composer -> Designer (Online)仅可用。 如果我选择"import existing project and select BOOST-DRV8711_GUIv1.0.exe"、则会显示为

"提取项目文件失败。 原因:错误:无效签名0x905a4d"

是否有人可以建议在以下两种情况下如何运行步进电机:

1) MSP430 Launchpad +带 GUI 的 DRV8711 boos 包(即用于 设置参数和启动停止命令的 GUI)

2) 2) MSP430 Launchpad + DRV8711 boos 包 (不带 GUI)(即在 MSP 代码中用于设置参数和用于启动/停止的 GPIO)

谢谢、此致、

Iyyappan.V

Iyyappan_krish@yahoo.co.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iyyappan、

    我认为本文档对您有所帮助:

    https://www.ti.com/lit/ug/slvu967a/slvu967a.pdf

    您的上传屏幕截图似乎有一些错误 ,您是否可以再次上传?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约翰逊先生。

    使用 CCS V6并在重命名工程后、问题得到解决、工作正常。

    谢谢你。

    此致、

    Iyyappan.V