This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:NMI 极性(低电平/高电平有效?)

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, TPS2051B, TPS2051, TPS3852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/923363/msp432e411y-nmi-polarity-active-low-high

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件: 、TPS2051BTPS2051TPS3852

您好!
我对 MSP432E411Y 上的 NMI 有疑问。

TRM "4.1.3.1 NMI 引脚"说明:
NMI 信号的有效检测为高电平;使能的 NMI 信号高于 VIH 会启动 NMI 中断序列。

我认为启用的 NMI 信号是低电平信号。 是否已启用 NMI 信号为高电平信号?
例如、在 MSP432E411Y-BGAEVM 中、它连接了 TPS2051B /OC--NMI、因此我认为它将被置为低电平信号。
并且、是否可以更改有源(断言)的极性?

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    我肯定会相信 TRM 优于 EVM。  似乎很清楚 NMI 实际上是高电平有效、我看不到任何方式来改变 NMI 极性。

    您可以在 GPIO 上中断、但它不会像 NMI 那样具有高优先级。   

    谢谢、

    JD

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢你的答复。 我了解 TRM 是正确的。
    顺便说一下、在过流期间、TPS2051故障信号将为低电平。

    这是否意味着 EVM 连接错误?

    客户希望使用 TPS3852、
    我认为它不能像"典型应用电路"那样使用。


    除了在 NMI 之间插入非电路之外、还有其他方法吗?

    此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rei、

    EVM 可能不正确。  我已经向团队发送了一份便条、以了解这一点。  正如我在上一封电子邮件中提到的、由于 NMI 与标准 GPIO 共享、因此您可以将引脚配置为低电平有效的 GPIO 中断、它不像 NMI 那样具有高优先级。    

    您可以在信号上放置一个外部逆变器以使用 NMI、下面是 TI 提供的一个$.02选项: https://www.ti.com/product/SN74LVC1G04 

    谢谢、

    JD