This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:裸片解决方案

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/925011/msp430fr5739-bare-die-solution

器件型号:MSP430FR5739
您好!
我已经联系了我们的当地代表、但也想在这里发布我的问题、因为我要同时尝试一下。
我们正在专门研究 Digikey 提供的 MSP430FR5739裸片解决方案、但我在 TI 网站上看不到有关此解决方案的任何相关信息、因此我想验证并查看这是否是有效产品。 如果是、我们能否获得裸片图信息?
其次、主要目的是让我们拥有此 E2E 帖子建议的唯一标识符。   
要访问这些信息、我们能否仅通过两线制 Spy-Bi-Wire 接口读取它? 我们是否应该考虑与引脚之间有任何额外的引线键合?
感谢您的帮助、
Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您能详细描述一下项目要求吗? 我们为什么需要裸片?

    如果您只想获取器件的独特信息来识别 MCU、则可以直接读取并使用 MCU 内 TLV 的批次/晶圆 ID、芯片 X 位置和芯片 Y 位置。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我们寻找裸片解决方案的主要原因是、我们希望能够直接对裸片进行键合、并避免封装材料引起的磁干扰。 如有必要、请随时与我直接联系或发送电子邮件、如果这是我们的有效解决方案、我希望在今天锁定此设计。

    谢谢、祝您一切顺利、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我不确定我们是否可以提供这些服务或信息、我将与相关团队确认并返回。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    听起来不错。 感谢您不断为我提供最新信息。

    最棒的

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我认为您可以直接联系我们的 TI 销售人员来满足您的要求。

    此致

    Johnson