This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:DAC ESI 的 Vref 电压是多少?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/924659/msp430fr6989-how-much-voltage-is-vref-of-esi-for-dac

器件型号:MSP430FR6989

大家好!

我使用 IAR EMWORKBENCH 对 MSP430FR6989进行编程、以实现 LC 传感器使用模块集成 ESI。

我正在使用 AVCC、VCC、ESIDVCC 连接到2.8V,因此 ESICOM 的电压为 VCC/ 2=1.4V,我在示波器中检查了1.4V,事实是这样。

我的问题是、我使用函数 FindDAC()或  FindDAC_Fast_Successive (esidac1R0、esidac1R2、esidac1R4、5)通过 ESIDAC 测量 ESICOM 的电压、其中任何一个结果为 DAC (12位)约2550。

因此、将公式 V = ADC_Value * Vref / 4096 = 2550 * 2.8/4096 = 1.74V ( 理论上不是1.4V)。

那么,我哪里错了? 或 Vref 不是2.8V?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在咨询一位同事、很快就会回来。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREF 可以是1.2V、2.0V 或2.5V、具体取决于 REFVSEL 的设置。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Leonardo Estevez!

    感谢您的回复和奉献。  但对我来说,这似乎不是真的。

    我阅读了 MSP430FR6989的数据表和用户指南、但看不到与 ESI DAC 的 Vref 相关的任何地方。

    当我获得有关 REFVSEL 的信息时,我对其进行了监控,并且始终为0 (Vref 1.2V),这意味着错误,因为我在1.4V 处测量的是2550 DAC 值。

    我还将 REFVSEL 更改为稳压 Vref 2.0V、2.5V、但我的 DAC 值始终为2550。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    我偶然发现了有关我的问题的讨论。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/505977?MSP430FR6989-DAC  上的一位 TI 专家说,Vref DAC 为 VSS 到0.8*Vcc。 看起来

    我测量的结果。   0.8 * 2.8V * 2550 (DAC 测量值)/ 4096 = 1.4V

    我能否获得有关 DAC ESI Vref 的更多信息(在数据表或用户指南中找不到实例0.8* VCC)?

    BR、

    棕褐色