This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67751A:EMDC (EnergyMeasurementDesignCenter)具有不平衡负载检测功能?

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/925322/msp430f67751a-emdc-energymeasurementdesigncenter-has-unbalanced-load-detection

器件型号:MSP430F67751A

大家好、EMDC 库中是否有一个与不平衡负载检测相关的函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferhat、

    感谢您发帖并关注 EMDC。 EMDC 软件库中没有专用函数、但您可以肯定地修改由 EMDC 生成的应用代码来比较不平衡的电压或电流、然后根据这些结果执行特定操作。

    此致、

    James