This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274-EP:最大 ADC 输入电压是否受 VCC 或 VREF+限制?

Guru**** 2931650 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/924969/msp430f2274-ep-is-the-max-adc-input-voltage-limited-by-vcc-or-vref

器件型号:MSP430F2274-EP

您好!

在 MSP430F2274-EP 上、建议的最大 ADC 输入电压是否受 VCC 或 VREF+限制? 例如、如果我使用内部2.5V 基准作为 VREF+、VCC = 3.3V、并且我尝试测量3.1V 模拟信号、那么这是否会超过建议的模拟输入电压范围? 是否会损坏器件? 我希望 ADC 将其转换为什么值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处需要考虑两个因素、即 ADC 精度和损坏。 如果您施加的电压高于 Vref、ADC 将返回最大计数、但不会损坏。 如果您施加比 Vcc 高数十伏的电压、则会发生损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的快速回复。 这也是我的猜测、但我想在实施之前验证一下这个想法。 此外、您是否知道可帮助我计算 ADC 测量结果总误差的任何资源? 我确信它是电压基准误差+ ADC 误差+其他误差源的函数、但我不知道合并列出的误差数据以获取所需结果的正确方法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adevries:

    对于引脚最大 耐受电压和 ADC 输入范围作为您的基准:

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您提供相关信息。 因此、如果模拟输入电压范围高于 VR+但低于 VCC、则不会发生损坏、但 ADC 转换结果将无效、对吧? ADC 转换结果是否只是最大值? 例如、对于 ADC10模块为0x03FF?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adevries:

    是的、没错!

    此致

    Johnson