This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1232:TSSOP 和 QFN 封装 IC 之间是否存在硬件差异?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/925192/msp430f1232-are-they-any-hardware-differences-between-tssop-and-qfn-packaged-ics

器件型号:MSP430F1232

大家好、团队、

我想确保 MSP430F1232IPW 和 MSP430F1232IRHB 微控制器之间没有硬件差异。 我从第三方获得了二进制文件、该文件无法修改、需要 使用它对 MSP430F1232IRHB 微控制器进行编程。 我可以使用此代码对 MSP430F1232IPW 器件进行编程、而不会出现任何问题。 您能否告知两个器件上的器件是否相同、并且我是否可以使用相同的二进制文件进行编程?

此致

Lukasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    是的、唯一不同的是 MSP430F1232IPW 和 MSP430F1232IRHB 之间的封装(TSSOP 和 QFN)、 有相同的芯片和引脚、因此您可以直接使用下载 到  MSP430F1232IRHB 器件的二进制文件进行使用。

    此致

    Johnson