This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:如何评估水流量计

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, TIDM-02005, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/924440/evm430-fr6043-how-to-evaluate-for-water-flow-meters

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: TIDM-02005MSP430FR6043

您好!

我正在阅读以下文档、并想评估水流量计的 EVM430-FR6043。

https://www.ti.com/lit/ug/tidues5a/tidues5a.pdf

1.应该在仪表选项的板菜单中选择什么?

如果我选择 EVM430-FR6043、应用模式的水选项将消失。

为了评估 TIDM-02005、以下配置是否正常?

电路板:定制 PCB

器件:MSP430FR6043

应用模式:水

我观看 TIDM-02005文档中的图9图片时、不确定在哪里连接 EVM 和传感器。

您能否详细说明一下在哪里连接到 EVM 和换能器?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    我正在与同事进行咨询、并将与您联系。


    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢你的答复。

    你有更新吗?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    从图19中很难看到、但如果放大、您可以看到接地连接位于外部、而信号引脚连接到图11所示连接器的内部引脚。   

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    对于您的第一个问题、如果您在平台上加载水映像、则当您使用 GUI 连接到电路板时、它应在水模式下自动出现。

    BR、
    Leo