请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6043 主题中讨论的其他器件: TIDM-02005、 MSP430FR6043
您好!
我正在阅读以下文档、并想评估水流量计的 EVM430-FR6043。
https://www.ti.com/lit/ug/tidues5a/tidues5a.pdf
1.应该在仪表选项的板菜单中选择什么?
如果我选择 EVM430-FR6043、应用模式的水选项将消失。
为了评估 TIDM-02005、以下配置是否正常?
电路板:定制 PCB
器件:MSP430FR6043
应用模式:水
我观看 TIDM-02005文档中的图9图片时、不确定在哪里连接 EVM 和传感器。
您能否详细说明一下在哪里连接到 EVM 和换能器?
此致、
U-SK