This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F447:SPI 和 UART

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/924996/msp430f447-spi-and-uart

器件型号:MSP430F447

团队好、我们想确认我们是否已经使用了 CPU 的2个 UART、我们是否仍然可以添加 SPI 外设作为升级?

谢谢!

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    USART 模块只能在一种模式下同时工作:UART 或 SPI、因此如果 您已经使用了 CPU 的2个 UART、则不能将其他资源用于 SPI。

    此致

    Johnson