This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994:

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/924382/msp430fr5994-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994

你(们)好

您能否告诉我们、MSP430FR5994在3.6V 时的电流消耗是多少。  

3.7pF 和12pF 是指什么。 是指晶体的负载电容所消耗的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在3.6V 时没有测试数据。

    是的、3.7pF 和12pF 是指晶体的负载电容。