This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2632:Captouch 的现场调优

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/924588/ccs-msp430fr2632-in-field-tuning-of-captouch

器件型号:MSP430FR2632

工具/软件:Code Composer Studio

您好、我们正在尝试修改现有的初始 Code Composer 固件以支持现场调优。 据我们所知、原始的 Code Composer 应用程序可以支持这一点。 但是、我们无法同时启用 I2C 接口和 CAPT_conducted_Noise_Immunity_ENABLE 功能、因为它不适合我们的器件。 您能否引导我们了解并向我们展示我们如何支持传导噪声抗扰度和现场调优?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要同时启用 I2C 接口和传导噪声抗扰度的代码大小?

    如果间隙不是很大、我认为您可以尝试更高的代码优化级别、并删除其他非电容相关的代码。