你好
解释演示代码中的公式、请 (V =(ADC_code *(f_s/2))/(GAIN*7FF)+偏置)。 什么是 代码中的 f_s 和偏置? 它来自何处或如何考虑用于公式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
解释演示代码中的公式、请 (V =(ADC_code *(f_s/2))/(GAIN*7FF)+偏置)。 什么是 代码中的 f_s 和偏置? 它来自何处或如何考虑用于公式?
e2e.ti.com/.../TI_5F00_demo-code_5F00_SDHS_5F00_1.txte2e.ti.com/.../2526.msp430fr6043_5F00_sdhs_5F00_01_5F005F00_.c
尊敬的先生们:
我们有一个12位 ADC 转换器、它可以生成任意一个的输出
0...4095 (0..0FFF) 或-2048...2047 (F800...07FF) 、具体取决于输出格式和位移。
具体格式请参见22.2.3.4/表22-1上的 SLAU367
对于高压摆率信号、不能使用满量程。 原因: 您需要保留一些余量作为抽取滤波器的振幅裕度。 一个好的做法是保留3dB;这使您能够检测更大的信号、并再次测量增益降低。 如果您认为您错过了某个分辨率、那么只需转到 OBR=2 (13位)或 OBR=2 (14位)、请参阅22.2.3.4。 当增益= 1 (0dB)时、理论满量程= 750mVpp。 对于低频信号组件而言、这是正确的。 请注意、ADC 具有较强的频率特性、请参阅 UG 中的滤波器曲线。 提到理论满量程是因为您无法访问 SDHS allone、因此您需要通过 PGA;增益= 1时的接近值为0.1dB;这就是755mV 的原因...而且在最重要的是、您应该保留振幅裕度。
带有高频分量(>20%)的输入信号会出现一些衰减。 示例:采用 UG、SDHS-Chapter 22;图22-9。 对于采样频率的四分之一信号频率、滤波器衰减为~2.3dB @ OSR 20。 /采样频率为一半的信号衰减~9dB。 在我们的情况下、SDHA 具有低 OSR 但高滤波器阶数。
该 ADC 非常适合用于具有高动态范围的窄带转换。 它直接适用于具有几乎恒定频率或单个频率的频率扫描的脉冲序列飞行时间测量中使用的单信号或窄带信号、它不直接适用于 未知成分的混合频率。 为了使其成为通用 ADC、需要使用数字线性化滤波器来补偿滚降。
我希望这种情况会引起一些问题
祝你度过美好的一天
Johann
PS:我忘记了偏置.... 直流偏置也会被 PGA 放大、因此最好使用电容器去耦;如果需要直流耦合、请使用'FR6043的偏置电压输出来提供正确的中压。