This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:BSL 脚本 ROM 引导加载程序 usbdfu

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/923628/msp432e411y-bsl-script-rom-bootloader-usbdfu

器件型号:MSP432E411Y

尊敬的 先生

                 我想 使用 ROM USB 引导加载程序为定制的 msp432e411y 进行固件更新

                  进行比较

                 1、 BSL 脚本是否支持 USB ROM 引导加载程序、

                 2、 如果是、则意味着我可以使用 msp432e411y USB 直接连接主机 USB、或者我要使用 xds110或 BSL Rocket 吗?

                 请回复

                

              

                     

                 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    我的理解是 USB BSL 位于 ROM 中、但如果需要定制、我们确实会提供源代码。  这是您可以运行的基于闪存的 USB BSL 源项目。   

    对于引导加载、您不需要 MSP432E4 USB 引导加载程序的 XDS110或 BSL Rocket、并且可以将其直接连接到 PC。 您可以使用任何可对 USB-DFU 器件进行编程的标准 PC 工具来下载应用程序映像。    

    您可以在此处阅读有关 MSP432E4 BSL 的更多信息:https://www.ti.com/lit/ug/slau746a/slau746a.pdf?ts=1594974691964&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FMSPBSL 

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韩文供您回复

    F和睦 团契主机 PC,该工具支持 USB DFU 升级

    因为我听说 BSL 脚本不支持 USB 固件升级、

    请推荐任何其他工具  

    请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    它没有在我的上一篇文章中链接。  下面是基于闪存的 USB 引导加载程序软件项目 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABwb3ross2S2O5zyfN3ogw__J4.hfJy__LATEST 

    我们没有特定于 TI 的 DFU 编程器、因此您只需在网上找到一个程序即可。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

                1  、通过将  DFU 引导加载程序 PC 主机与 msp432的 USB 连接并执行复位 msp432、控制是否 会自动切换到 ROM USB

                          引导加载程序模式或

                        可以 在不 使用任何引导引脚的情况下进入 ROM USB DFU 引导加载程序模式

             注意:我不会使用基于闪存的引导加载程序

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

                         1、lm 闪存编程器 支持 usbdfu

                         我计划 下载 usbdfu 引导加载  程序示例代码 并加载到 msp432e411y 的闪存中

                         之后、我将在 PC 主机和 msp432之间连接 USB 电缆

                         4.using lm usbdfu,我将尝试通过应用程序代码闪存,

                         并在完成后共享结果。