This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:当 MCU 为 LPM4或 LPM4.5时、看门狗定时器是否仍然有效?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/924093/msp430i2040-is-watchdog-timer-still-active-when-mcu-is-lpm4-or-lpm4-5

器件型号:MSP430I2040

您好!

在 LPM3模式下、此 MCU 消耗210uA 的电流、而在 LPM4和 LPM4.5模式下、消耗的电流几乎为0、这让我感到有点惊讶。 数据表显示看门狗计时器在 LPM3中仍处于活动状态、但不会以某种方式描述 LPM4/4.5。 这是否意味着在 LPM4/4.5中禁用看门狗计时器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LPM3和 LPM4之间的差异是由 DCO 驱动的 ACLK、即 DCO 在 LPM3中(隐式)有效、这与其他 MSP430有点不同。

    根据数据表(SLAS887)第5.5节和表5-2、DCO 向 LPM4的70uA = 155uA 添加了85uA。 这并不完全符合第5.5节的210uA 标准、但会使其更接近。 我不知道有什么区别。

    用户指南(SLAU335)图7-1意味着、如果 WDT 在 LPM4中处于活动状态(使用 ACLK)、则 ACLK 不会关闭、因此无论怎样、您实际上是在 LPM3中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、如果启用 WDT、LPM4基本上与 LPM3相同。

    LPM4.5呢? 启用的 WDT 是否会阻止 MCU 进入 LPM4.5? 我的理解是、LPM4.5基本上是关断的、但加电时间更短、为0.45ms、0.75ms、并且 WDT 要么被禁用、要么如果启用、MCU 不会进入 LPM4.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据用户指南(SLAU335)第7.2.5节、运行 WDT (带 ACLK)可防止 LPM4。 由于您通过进入 LPM4 (REGOFF = 1)进入 LPM4.5、我认为这意味着在这种情况下也不能进入 LPM4.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是最可能的结果。 我将测量实际电流消耗、并在定制 PCB 返送时报告。 谢谢。