您好!
在 LPM3模式下、此 MCU 消耗210uA 的电流、而在 LPM4和 LPM4.5模式下、消耗的电流几乎为0、这让我感到有点惊讶。 数据表显示看门狗计时器在 LPM3中仍处于活动状态、但不会以某种方式描述 LPM4/4.5。 这是否意味着在 LPM4/4.5中禁用看门狗计时器?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 LPM3模式下、此 MCU 消耗210uA 的电流、而在 LPM4和 LPM4.5模式下、消耗的电流几乎为0、这让我感到有点惊讶。 数据表显示看门狗计时器在 LPM3中仍处于活动状态、但不会以某种方式描述 LPM4/4.5。 这是否意味着在 LPM4/4.5中禁用看门狗计时器?
谢谢。
LPM3和 LPM4之间的差异是由 DCO 驱动的 ACLK、即 DCO 在 LPM3中(隐式)有效、这与其他 MSP430有点不同。
根据数据表(SLAS887)第5.5节和表5-2、DCO 向 LPM4的70uA = 155uA 添加了85uA。 这并不完全符合第5.5节的210uA 标准、但会使其更接近。 我不知道有什么区别。
用户指南(SLAU335)图7-1意味着、如果 WDT 在 LPM4中处于活动状态(使用 ACLK)、则 ACLK 不会关闭、因此无论怎样、您实际上是在 LPM3中。