This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:TI MSP430 FR6989 Launchpad 需要返回货到即损状态。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/923396/msp430fr6989-i-need-to-return-a-dead-on-arrival-ti-msp430-fr6989-launchpad

器件型号:MSP430FR6989

我订购了2个 MSP430 FR6989 Launchpad。 其中一人抵达 DOA。  没有亮起,显示屏也没有显示任何内容。  另一个 Launchpad 在同一台计算机上工作、并使用同一 USB 线进行相同的 USB 连接。  因此、第一个 Launchpad 似乎已失效。  工程师请求我进入 E2E 论坛以获取认证和 E2E 链接。 我不熟悉这些项目中的任何一项、我只需要一个能正常工作的替代 Launchpad。

如何获得工程师请求的认证和链接?

这是我从 TI 客户支持工程师收到的电子邮件中的消息:

感谢您联系德州仪器客户支持。 根据您在聊天室中的请求、我知道您请求返回 T00831881、因为产品到达时根本无法正常工作。 现在、您是否可以通过以下链接创建 E2E 论坛案例以进行查询? 我们的工程师将为您提供支持。 https://e2e.ti.com/ 请在 E2E 论坛中清楚地写下您的订单号并说明您的问题。 当您从我们的工程师处获得退货认证后、请向我发送您的 E2E 链接、然后我会将您的请求转发给我们的相关部门、以跟进您的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Al、

    没问题。  基本上、我只需验证 Launchpad 是否存在问题、而不是您系统中的其他问题。

    由于您指出您使用相同的计算机和接线时有两个相同的单元、一个工作正常、另一个工作失败、因此我证明其中一个 MSP430FR6989 Launchpad 产品存在缺陷。

    看起来他们正在要求您提供订单号、因此我假设您是通过 TI 网站订购的、您应该有订单号。

    只需在行上的某个位置添加您的订单号、即可回复此主题、 然后将链接复制并粘贴到该 E2E 论坛页面(在浏览器中复制 URL)、然后与 TI 客户支持聊天联系、并向他们提供复制的链接、他们将负责其余工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis 您好:

    感谢您的快速回复。  我将按照您的指示进行操作。  我的订单号是 T00831881