This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:编程

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430FR2355, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/923707/msp430fr2355-programming

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其它器件:MSP430G2553MSP-EXP430G2ETMSP-EXP430G2

大家好、我想使用 MSP430FR2355设计一个客户电路板、我有一个 MSP430G2553 LaunchPad。 我可以使用它通过 SBW 对我的设计进行编程吗? 我是否能够进行调试?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 G2ET Launchpad 还是(旧版) G2 Launchpad? 我很确定 G2ET 可以实现它、但 G2肯定不能实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce 是对的。  原始 MSP-EXP430G2无法对 MSP430FR2xx 器 件进行编程、但更新的 MSP-EXP430G2ET 使用了新的 eZ-FET Lite、它可以对所有 MSP430进行编程。  这显示在《MSP 调试器用户指南》的表1中。

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!!