主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 MSP430G2553
我正在64位 Debian Linux 10下进行开发。 我已将此 Uniflash 与 MSP432和 TM4C129 Launchpad 成功配合使用。 但 Uniflash 无法识别 MSP-EXP430G2ET Launchpad。 将 Launchpad 插入 USB 端口后、启动时 Uniflash 无法检测到它、报告"未检测到调试探针/器件"。 尝试手动检测时、我会得到相同的结果。 当我转到 New Configuration / Choose Your Device 并选择 Category:MSP 时、我看到很多 MSP430板和器件、但是 MSP-EXP430G2ET 不在列表中。 MSP430G2553芯片也不在列表中(有许多 MSP430F 器件、但没有 MSP430G 器件)。 我首先在 Uniflash 5.2.0中看到了这一点、但现在已升级到 Uniflash 6.0.0、但问题相同。 我已重新同步设备数据库、但没有帮助。
目前我无法对 MSP-EXP430G2ET 板进行编程。 (mspdebug 也失败了;我已经启动了一个有关它的单独线程。)