This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I/O MCU MSP430FR5949的电流消耗

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/923087/current-consumption-of-i-o-mcu-msp430fr5949

主题中讨论的其他器件:MSP430FR5949
大家好、我想知道我们是否可以在不进行测量的情况下了解 MSP430FR5949 MCU I/O 的电流消耗。 在数据表中、我能够读取 AVCC 上的电流、而不是 I/O 上的电流 如何知道 MCU I/O 消耗电流?
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看表5.7中的 DS:SLAS704。

    在 I_LPM4 (最后一行)上、当所有时钟和静态耗电元件关闭时、将显示整个器件的累积电流。

    如果查看这些数字、您会发现这些值不会因电压而因温度而发生很大变化。 在这里、我们将讨论裸片本身的泄漏电流。 现在您要求 I/O 本身。 I/O 环约占整个器件的20-25%。 因此、将您的 I_LMP4行中的值除以4或5。

    您得到的值具有+/- 6到12dB 的精度、因为我们刚刚进行了粗略估算。

    祝你度过美好的一天

        Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Johann、感谢您的回答!