This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:在 Win10下的 CCS 9.3 / CCS 10.1中使用 MSP-FET-432ADPTR 刷写 MSP432

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/919918/ccs-msp-fet-flashing-msp432-with-msp-fet-432adptr-in-ccs-9-3-ccs-10-1-under-win10

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其它部件:ENERGYTRACEMSP-TS432PZ100

工具/软件:Code Composer Studio

为了能够使用 EnergyTrace+功能、我刚购买 了 MSP-FET 闪存仿真器(修订版2.0.6)、通过使用 MSP-FET-432ADPTR (修订版1.0)调试 MSP-EXP432P401R LaunchPad (修订版2.1)、但似乎无法正常工作。 我在项目设置中为'Connection'选择了"TI MSP430 USB1",但在 CCS V 10.1.0.00010中始终收到以下错误消息:

"Cortex_M4_0:连接到目标时出错:未知器件"

我使用10引脚带状电缆将 MSP-FET432ADPTR 连接到 LP MSP432 IN 连接器。 FET432ADPTR 开关 S1位于"Vcc sense (外部电源)"位置、因为我使用 LP USB 电缆为 MCU 供电。 我移除了除 GND、5V 和3.3V 跳线之外的所有 LP J101跳线。

我还尝试了 SLAU647H 第20页第5.6.5.3段中描述的"MSP-FET HID 冷启动"过程。 启动调试会话时会显示 Expected Recovery confirmation (预期恢复确认)对话框、后跟自动固件更新窗口。 请参阅下面的图片

然后更新...

但此时、我仍然会得到"未知设备"错误:

安装详细信息:

我在 CCS 9.3中使用相同的硬件设置时遇到相同的错误

您能帮我解决这个问题吗?

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、屏幕截图未正确通过...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要使用 MSP-FET 而不是 XDS110?

    根据我的经验,CCS 显示“未知器件”,可以识别 MSP-FET,但无法找到器件的连接。

    我为您尝试一下、我遇到相同的问题、请给我一些时间咨询其他同事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试过几次时、它就能正常工作! MSP-TS432PZ100上均具有20引脚电压、Launchpad 上均具有10引脚电压。

    是否可以使用 XDS110检查器件是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    感谢您测试我的问题并快速回复。

    我确认、借助 XDS110、我在大厅没有用于对 Launchpad 进行编程的道具。

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这很奇怪。 MSP432性能良好。 您可以连接到 MSP-FET。

    您能否检查 MSP-FET 的 GND 和 MSP432 GND 之间是否没有电压间隙   

    您能否使用数字分析器来检测 MSPFET 的信号输出。 您可以连接到20引脚。 要检查 CCS 何时尝试连接到 MSP432、MSP-FET 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在8月底离开后立即检查此问题。

    非常感谢 您的支持。

    我会保留您的海报。

    F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将首先关闭这个线程。