This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:IEC 注入电流抗扰度

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/923590/msp430fr2676-iec-injected-current-immunity

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我正在寻找一种可处理高达10V 的 EMS/注入电流的自保触控解决方案。

这是为了确保符合 IEC 标准并具有更好的系统抗扰度。

我们是否有这样的解决方案?

此致、

Ambroise