This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2232:3.3V 至3V Vcc 电压

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/922777/msp430f2232-3-3v-to-3v-vcc-voltage

器件型号:MSP430F2232

你(们)好

我们已经使用 msp430F2232一段时间了、现在没有任何问题、但我所在的公司订购了3V LDO 稳压器、而不是为 Vcc 指定的3.3V LDO 稳压器。 我们已经尝试安装3V LDO、对于某些器件、这会导致器件发生故障、但其他器件似乎正常工作。 如果我为3.3V LDO 替换3V LDO、则在发生故障的器件上、它开始按预期工作。 您能给我解释一下吗?   

此致

Joseph Bale

Alfatronix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfatronix、MSP430F2232的电压范围为1.8V 至3.6V。 它可以在3.0V Vcc 上正常工作。 请检查 Vcc 电压和电源电路原理图。 MSP 器件故障排除指南 应用手册是您检查时的参考。 谢谢!