This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6745A:24位 ADC 的转换时钟速度

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67451A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/920437/msp430f6745a-conversion-clock-speed-for-a-24-bit-adc

器件型号:MSP430F6745A
主题中讨论的其他器件:MSP430F67451A

大家好、

我的客户 希望了解24位 ADC 的转换时钟速度限制、您能与我们分享吗? 数据表中仅提供10位 ADC。 在正常模式下也找不到功耗。

提前感谢。

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第5.16节似乎包含您搜索的数据。 调制时钟频率范围(表5-39)和工作功率。 (表5-41)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    衷心感谢您的帮助。 但也许是我的错,我没有清楚地表达我的问题。 我想知道的是 MSP430F67451A 系列等 MCU 中24位 A/D 的采样率。 我还想知道芯片的功耗、而不是处于正常模式的 ADC。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采样率(输入信号的采样率)由调制器时钟速率设置、就像在任何 Σ-Δ ADC 中一样。 输出数据速率取决于 ADC 滤波器的过采样设置。  这两种情况都取决于您的特定设置。

    要获得整个芯片的功耗、您需要为您所使用的所有系统添加电源。