This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-RF430-TEMPSENSE:范围和精度是多少

Guru**** 2943490 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-RF430-TEMPSENSE, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/922215/tidm-rf430-tempsense-what-is-the-range-and-accuracy

器件型号:TIDM-RF430-TEMPSENSE
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H

您好!

我想使用 TIDM-RF430-TEMPSENSE 解决方案、但不确定转换和计算的温度的范围和精度。 是否有人可以告诉我这些信息。

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我想说、该范围主要受 RF430FRL152H 工作温度0至70摄氏度的限制。

    精度取决于 SD14 ADC 的设置、当您设置更长的转换时间时、该设置可提供更高的精度。

    有关更多信息、请参阅技术参考手册第204页:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau506/slau506.pdf

    此致、

    Helfried