This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-RF430-TEMPSENSE:什么是调试器或编程器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-RF430-TEMPSENSE, RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/922217/ccs-tidm-rf430-tempsense-what-is-the-debugger-or-programmer

器件型号:TIDM-RF430-TEMPSENSE
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152HRF430FRL152HEVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想使用 TIDM-RF430-TEMPSENSE、而我不知道器件是闪存我的代码并通过 CCS 进行调试。 是否有人可以告诉我这些信息。

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    要将代码刷写到 RF430FRL152H、您需要 MSP430-FET 工具:

    https://www.ti.com/tool/MSP-FET 

    此外、还需要电平转换器、因为 RF430FRL152的工作电压仅为1.5V。

    RF430FRL152HEVM 评估板已包含这些 电平转换器、并且可用于您的开发。 如果您想自行构建电平转换器、用户指南的第8章包含原理图:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slau607

    也可以通过 射频接口对器件进行编程。

    此致、

    Helfried