This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:PGA 输出在高增益时振荡

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/921071/msp430fr2355-pga-output-oscillates-at-high-gain

器件型号:MSP430FR2355

我在 PGA 级中配置了两个 SAC 模块、同相。  

一个阶段馈送到另一个阶段、使我的增益大于33。  我需要~100的最大增益。  

我遇到的问题是、当我开始增加增益时、级联 PGA 的输出级会振荡。  当一个级设置为增益1时、会出现振荡、而另一个级增加时、当一个级设置为1且另一个最大值(33)时、振荡开始超过700mV @~40kHz 左右的信号电平。  这不是因为 A2D 采样、因为尚未启用 A2D。

我降低了增益级的输出和速度(SAC3OA |= OAPM_1;//选择低速和低功耗模式)这会有所不同,但无法解决我的问题。  

我的设计位于定制 PCB 上、因此进入系统的噪声很小。  理想情况下、我需要做的是在 PGA 级的反馈环路中放置一个电容器、但这似乎无法实现?

我是否能够减少高频振荡(~40kHz)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是否要在2个级联 PGA 之间分配增益? 高频振荡可能只在高增益设置下发生。 例如、在同相模式下使用5*5增益33、在接近100x 增益时使用9*9或9*17?

    还请检查以确保对于您设置的增益、您的信号频率处于模块的 GBW (增益带宽)范围内。 数据表列出了 OAPM = 1时的典型值为1MHz。 这在表5-25中。 SAC、OA、第5.12.11节、请访问 www.ti.com/.../msp430fr2355

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srinivas

    非常感谢您的建议。  

    此后、我做了一些进一步的研究、发现40kHz 不稳定来自我的电路的另一部分、该部分在进入 PGA 级前馈送回初级级。  大约1MHz 的 GBW 运算放大器会在如此低的频率下振荡、这有点奇怪。  

    现在我已经解决了40kHz 的问题、我仍然遇到由于 PGA 增益增加而放大的更高频率噪声问题。  我确实通过4极 AA 滤波器来输出它,但我仍然不喜欢噪声放大的想法....  如果我可以在 PGA 反馈环路中仅获得~47pF 电容来降低放大的高频、那会很好...

    此致、

    肖恩