This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5338:从 msp430ware_0_00_00_10升级

Guru**** 2536510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/921700/ccs-msp430f5338-upgrading-from-msp430ware_0_00_00_10

器件型号:MSP430F5338
主题中讨论的其他器件:MSP430WAREMSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

香榭丽舍

客户需要升级一个很久以前使用 CCS4和 msp430ware_0_00_00_10开发的项目。 请注意:用于运行编译的 PC 已死亡

该工程顺利导入到 CCS10中、并且在安装 ti-cgt-msp430_4.4.8编译器后、我能够调用生成、而生成过程(显然)会失败。 我尝试使用最新的 mspware、但由于文件夹结构以及文件名和函数的差异、遇到了多个错误。 根据我的理解、这些选项是:

1.获取 msp430ware_0_00_00_10并根据此版本编译工程

2.将该项目移植到最新的 Mspware 中,这将产生不可忽略的开发工作

选项2似乎是这里的最后一个选择、因为它不是一个新的发展、它们只是需要偶尔调整/构建。

是否可以为 客户提供 msp430ware_0_00_00_10?

谢谢你

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将检查是否可以使用旧版本并告知您

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    查找此类旧版本并不容易。

    旧版本的官方页面是此 链接

    我找到了另一 个具有较旧版本链接的版本。 如果可行、可能值得尝试、否则客户需要手动执行。

    我仍在等待一位同事的另一个答复。 在我获得信息后、我会告诉您。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kostas! 在您链接的最后一个版本(1.20.01.08)中、仅对"包括"路径进行了几次细微修改、我成功重建了客户的项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很高兴听到这个消息。

    让我们关闭案例。

    此致

    Kostas