This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:端口配置问题

Guru**** 2836970 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/919851/msp430fr5969-port-configuration-issue

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:LDC1101

各位专家、您好!

我将 USCBO 用于 SPI、它使用 p1.7和1.7作为数据线。现在、我连接的传感器是 LDC1101、他们已经提到过对于 DRDY、如果设置了位、我们将在 SDO 引脚中看到从低到高的转换。 如何配置为中断、从而保持 SPI 的相同配置。 例如、MISO 线路为 P1.7、只有我们看到 P1.7被配置为 MISO 时、如何将 P1.7配置为中断。 请澄清我对此的了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    我不确定我是否理解您尝试解决的问题、但检测主输入端的转换可能是通过将物理连接并行连接到具有中断功能的 GPIO 来实现的、这可能只是一个正常的具有中断功能的引脚、 例如、比较器输入、包括激活相应引脚的中断。 然后、上述转换将在主器件上触发中断。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过清除 PSEL 位随时断开 MISO 引脚与 SPI 的连接。 根据用户指南(SLAU367P)第12.2.5节、中断机制在任何 PSEL 位被置位时被禁用。 (我想这意味着 IFG 没有被置位、而是 IE 被忽略、但您可能应该检查。) 因此、我希望您可以保留 IE 设置并设置/清除实际 SPI 事务周围的 PSEL 位。 由于 SDO 在 CSB 未置位时变为高阻态、因此您可能需要应用 REN 电阻器以避免错误指示。

    这意味着您必须对何时可能完成有一定的了解。 LDC1101数据表(SNOSD01D)第9.1.15节指出(通常)无论如何、您必须执行此操作(如果您使用此模式)、  

    或者、您可以使用 SPI 轮询 INTB、因为它只能在 CSB 有效时发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供宝贵的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    根据您的反馈、我将关闭此主题。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    当然