This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS 设计中心使用 UART 与 EVM430-FR6047进行通信。

Guru**** 2549400 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/919781/msp430fr6047-uss-design-center-communication-with-evm430-fr6047-using-uart

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

您好!

   我想使用 UART 在 USS 设计中心和 EVM430-FR6047之间进行通信。 我将 TI 的示例代码 provde 用于水表演示。

   [C:\ti\MSP\UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00\examples\USS_Water Demo\ccs]

   我做了以下更改  

  >在连接器 J1上删除了 COM SDA 和 COM SCL 跳线、并将其连接到 RXD 和 TXD。

  >在 comm_config.h 中启用 UART 通信 //   #define COMM_SERIAL_INTERFACE (COMM_UART)

  >更改了 P2.0和 P2.1的 GPIO 初始化   

 连接由设计中心建立、但"配置"选项卡上的"请求更新"按钮保持灰显。

 在"Waveform"和"ADC CAPTURe"选项卡上、未捕获任何波形。

任何建议

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您关注我们的产品。 遗憾的是、GUI 中当前未实现 UART 支持、而 EMV HW 为 UART 通信做好了准备。 因此、目前仅支持 I2C 通信。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

            感谢您的回复。 我还有一个查询、 

    Peter Spevak 说:

    遗憾的是、GUI 中当前未实现 UART 支持。

    [/报价]   

    如果我错 了 GUI 使用 USB 通信与 HID 桥进行通信(HID 桥选择了 I2C 和 UART 通信介质)、并且 HID 桥支持这两种通信、请纠正我的问题、因为它类似于 TI 的 CapTIvate 模块、 那么、在水表演示代码侧或 GUI 侧、UART 实施正在等待执行?

    是否有任何方法使其发挥作用?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、MSP430代码和 GUI 两端目前不支持该功能。

    此致

    Peter