This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:使用 MSP430FR CapTIvate 技术检测灯金属基座的触控

Guru**** 2952650 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/919073/msp430fr2512-using-msp430fr-captivate-technology-to-detect-a-touch-on-the-metal-base-of-a-lamp

器件型号:MSP430FR2512

大家好、

我  在三个月前写了一篇文章、要求在选择符合我们要求的组件时提供一些帮助:我们正在设计一个连接的床旁灯、其中也包含一个警报器、我们希望通过触摸金属底座来将其打盹。 我们最后决定为我们的第一次测试选择 MSP430FR2512、因为我们的情况下只需要一个电极(以及 PWM 和 GPIO 用于其他任务)。

我们在 EVM 连接到基座的情况下进行的第一项测试非常有希望、因为我能够非常清楚地检测到它上的触摸、但最近我尝试在我们的系统中重新校准、 现在测量的灵敏度不如第一次测试时的灵敏。 我需要将转换计数增加到至少1000 (甚至尝试了2000以更好地检测)、但这会大幅增加噪声、而且 SNR 测量现在非常差。

目前、我们的 PCB 通过一根用胶带固定在基座上的简单导线连接到基座(这是我在第一次测试中所做的、但显然不是长期解决方案)。 我们现在正在寻找一种更好的解决方案来将 MSP 连接到基座。 我们目前的主要想法是使用与下图类似的连接器:

唯一的缺点是我们的底座是圆柱体、因此将此连接器固定到上面不会很容易、除了顶部远离 PCB 外。

我想知道你们是否有任何建议可以在不使用焊接的情况下将 PCB 正确连接到外部电极?

非常感谢您阅读此内容。

Yoann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoann、

    连接器本身并不重要。 基本上、您始终必须考虑电容式感应的背景。 实际上、您不需要处理电容、而是处理电荷、从而处理电场。

    因此、重要的是电极与应用的接地 GND 和 GND 之间的电势差、承载电极电势的所有物体与其他电势之间的距离至关重要。 靠近电极信号的所有导电元件都短切电场、从而增加该区域的电荷、从而降低灵敏度。 出于同样的原因、您应该考虑电极连接的主动屏蔽。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piocky、  

    我在3个月前阅读过您之前的帖子。 但我不确定您当前的解决方案是什么:金属触控、常规触控感应或接近?  

    您提到的金属底座是2mm 铝。 很难形成变形。 CapTIvate 金属触控还需要变形来感应小电容变化以触发触控。 另一个要点是需要使用金属基座连接 到 CapTIvate 金属触控应用的 GND。 这是为了保持稳定的电势作为基极。  

    请告诉我您使用的感应模式、然后我可以提供意见。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter 和 Lixin、

    感谢您的快速回答! 我看了金属触摸、但正如 Peter 所说、在我们的案例中、不可能检测到变形、因此它更像是一个具有校准阈值的接近传感器、可以让我们检测金属触摸。 从我在 本节中所读出的内容来看、我预计没有 GND 会增加灵敏度(因为它会增加检测范围)。 但是、由于我们的 PCB 位于基极中、我猜这是我们的 GND 基准、这在我的第一个和第二个测试之间产生了影响。

    您认为我们的基地与 MSP 的连接方式不会对测量产生任何影响? 因为当我直接接触电缆时、我可以看到很多电容变化、而不是当我触摸基座时(不过仍然看到一些变化)。

    我的一位工程师朋友还建议我增加一点470欧姆的串行电阻以降低噪声、您是否同意?

    再次感谢您的帮助!

    Yoann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (我不想更改此主题、因为已解决、很抱歉、误击)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piocky、

    没问题。 我将把它从我们这边关闭。

    此致

    Peter