This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:eUSCI SPI 主器件:STE 输出用于多字节操作

Guru**** 2813915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/921693/msp430fr5964-eusci-spi-master-ste-output-for-multi-byte-operation

器件型号:MSP430FR5964
这些问题与任何 MSP430FR 上的 eUSCI SPI 有关、而不仅仅是 FR5964。
在 SPI 主控模式中、当 UCxSTE 被配置为输出时、在发送多个字节时是否有可能持续激活 STE?
来自《MSP430FR59xx 系列用户指南》、eUSCI–SPI 模式一章、
UCxSTE 似乎只在1个字节内保持有效、并且在每个字节后返回至无效状态。
是否有办法在不使用 GPIO 作为替代方法的情况下对其进行自定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定没有一个(我已经查看过)。 我将3线模式与 GPIO 一起用于/CS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认!