This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:是否可以使用 FDC2214EVM 上的板载 MSP430F5528作为硬件定时过程来控制数据流读取?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/921718/msp430f5528-is-it-possible-to-use-the-on-board-msp430f5528-on-the-fdc2214evm-to-control-stream-reading-data-as-a-hardware-timed-process

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:FDC2214EVM

您好、应用工程师、

我正在使用具有板载微控制器 MSP430F5528的 FDC2214EVM 进行原型设计。 我使用自己的 LabVIEW 应用软件进行数据流读取、我通过更改寄存器对数据采集进行了优化、但是、我不知道为什么数据流读取偶尔停止几秒到几分钟、如随附的屏幕截图所示。 它显示了从90到100秒的大约10秒的停顿。 读取操作暂停、这意味着根本没有数据读取、它可以在短时间后自行恢复数据流读取。 我猜其他 Windows 程序之一可能会接管其操作优先级、或者固件未进行优化。  有人能告诉我板载 MSP430是否能够像作为硬件定时数据采集单元一样使数据采集变得顺畅? 如果是、我想尝试客户固件并将其上传到 FDC EVM 单元。  

谢谢、

Gue2e.ti.com/.../Halt.pdf