This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430BT5190:串行示波器

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/921637/ccs-msp430bt5190-serial-oscilloscope

器件型号:MSP430BT5190

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们做的只是简单一点、我们将在 UART 的 Tx 缓冲区中发送逗号分隔的数据、并在串行示波器中查看绘图。

像这样发送 ASCII 值

char str[10]={0x31、0x2C、0x32、0x2C、0x33、0x2C、0x33、0x2C、'\r'};  // 1、2、3、4

串行绘图仪上的输出正常、但数据无法绘制其创建的4个不同通道。

我们使用" x.io.uk.co" 串行绘图仪。

我们需要这个1到4值、它只能改变单个通道、例如1到4、1到4、它看起来像锯齿一样、因此、如何解决这个问题、请向我提出建议。

此致

亚什·沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不理解问题。 您能否向我们展示数据应是什么样子才能使其正确信道化?