This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-RF430-TEMPSENSE:传感器是什么

Guru**** 2950510 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, DLP-7970ABP, MSP-EXP430G2ET, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/921419/tidm-rf430-tempsense-what-is-the-sensor

器件型号:TIDM-RF430-TEMPSENSE
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H、 DLP-7970ABP、 MSP-EXP430G2ET、 RF430FRL152HEVM

我看到了原理图文件、没有找到任何连接到 ADC 的传感器、但看到了电容器和电阻器的组合。 这是传感器的主要部分吗? 如果我想测量体温、我是否连接 RT1 (这个热敏电阻是吗?) 我的身体? 如果是这种情况、该解决方案还可以用于其他什么应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您是对的、RT1是用作温度传感器的热敏电阻。

    如果您对 RF430FRL152H 提供的其他功能感兴趣、我建议您使用 RF430FRL152EVM。

    请参阅以下产品文件夹:

    https://www.ti.com/tool/RF430FRL152HEVM

    该板可与 读取器"RF430FRL152HEVM + DLP-7970ABP + MSP-EXP430G2ET"捆绑提供

    我还建议阅读 RF430FRL152常见问题解答、您可以在其中找到大量有用信息:

    http://www.ti.com/lit/an/sloa247c/sloa247c.pdf

    此致、

    Helfried