This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430BT5190:是否可以使用 CC2650通过 OAD 更新 FW

Guru**** 2592310 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430BT5190, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/921320/msp430bt5190-is-it-possible-to-update-fw-through-oad-using-cc2650

器件型号:MSP430BT5190
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我们在设计中将 MSP430BT5190与 CC2650搭配使用、我们想知道以下情况。 如果我们实施 OAD 来升级 CC2650固件、是否还可以通过 CC2650 OAD 升级 MSP430BT5190固件? 通过 此链接、MSP432系列似乎可以实现这一点、只是想了解 MSP430BT5190是否可以实现类似的功能。

如果不是、我们是否可以通过另一种方法来实现这一点? 例如、我们能否使用 CC2650下载/存储 MSP430BT5190的固件更新、然后使用 CC2650对引导加载程序进行编程。

感谢您的帮助!