This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:跳转 dTOF

Guru**** 1827790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/920826/evm430-fr6047-jumping-dtof

器件型号:EVM430-FR6047

大家好、

我无法从 ADC 捕获的点捕获正确的 Paek 点来计算 ABS。 和 Δ 飞行时间。 阈值/计算的峰值为跳跃+或- 1µs (一个脉冲在1MHz 之前或之后)。 您可以在下面找到参数和波形示例。

条件:

零流量下的水计量。 如您所见、DNS 信号从209.6跳到210.6、这是正确的点。

一段时间后、UPS 或 DNS 信号再次跳转。 因此、我更改了参数"Envelope Crossing Threshold"和"Search Range"、但始终是相同的问题。

有些异常值是可以的、但目前无法测量可靠的信号。

为了改进它、我还可以更改哪些其他参数?

感谢你的帮助。

此致、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    您能否提供 ADC 捕获?  这可能是包络交叉阈值的问题、但我需要查看 ADC 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您可以在零流量时看到 ADC 捕获。 我´m 使用正确的参数、直流偏移 schuld 不是一个大问题... 可能可以选择窗口模式?

    此致

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    偏移量非常大、信号在 UPS 和 DNS 不是很好对齐的情况下看起来不是很好。  我们应首先解决清除该信号的问题。  

    您使用哪种类型的管道?  这是传感器的钳位还是有创配置?  

    我注意到、脉冲启动和 ADC 采集之间的间隔很长。  换能器之间是否存在很大的间隙?  我想知道 ADC 窗口中的信号是否实际上是信号的进一步反射。