This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:SRAM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/920959/msp430fr5994-sram

器件型号:MSP430FR5994

您好!

我目前正在尝试编写 一个基本测试代码、以读取和写入 MSP430FR5994上 SRAM 和 FRAM 中的存储器内容。 我看过很多关于写入 FRAM 的文章、但也可以写入测试 SRAM、如果可以、是否有可用的资源?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hana、

    "测试"SRAM 是什么意思? 通常、SRAM 是可写的。 该器件具有8KB 的 SRAM、您应该能够对其进行写入。

    Srinivas