This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:msp430Fr2311将主时钟发送到引脚

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/920750/msp430fr2311-msp430fr2311-send-master-clock-to-pin

器件型号:MSP430FR2311

大家好、

我对 MSP UC 世界不熟悉、我想知道是否有方法将 MSCLK 发送到外部引脚、只需使用示波器检查时钟频率。

我已成功将 uchip 配置为使用外部晶体来生成16MHz MSCLK 信号、时钟信号上没有错误标志、FLL 表示它已锁定时钟、现在是否有方法可以将此16MHz 时钟重定向到外部引脚、只需使用探针检查即可? 非常感谢。

Emanuele Peruzzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 P1.0上获取 SMCLK 输出、将 P1SEL.0=10b 和 P1DIR 设置为输出。 [参考数据表(SLASE58E)表6-43]:

    >P1DIR |= BIT0;  // P1.0作为 SMCLK

    > P1SEL1 |= BIT0;//根据数据表(SLASE58E)

    > P1SEL0 &=~BIT0;//表6-43

    如果您使用的是 Launchpad、则需要移除 J10上的 LED1跳线[参考 LP 用户指南(SLAU664B)图1]。 您甚至可以将示波器探头连接到上部引脚(虚线框外)。

    同样、您可以在 P2SEL.6=01b 的情况下在 P2.6上获得 MCLK [参考表6-44]。 MCLK 的设置通常与 SMCLK 相同。

    [编辑:固定数据表引用]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我要找的。