This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5500:F5500使用2个 SPI 端口

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/919979/msp430f5500-using-2-spi-ports-with-f5500

器件型号:MSP430F5500

您好!

我想检查我的计划是否可行。

F5500具有2个 USCI、A1和 B1。

我将使用一个作为从器件、一个作为主器件、因此我必须重新映射端口4、因为 A1CLK 是 B1STE、B1CLK 是 A1STE。 因此、我想我将把 STE 中的任何一个重新映射到 P4.7或 P4.7、以便具有独立的 STE/CLK。 这是可行的(即它是否起作用?)。

我现在无法尝试、我正在制作 PCB、因此在完成 PCB 之前了解它很好。

我正在考虑这种映射:

P4.0:A1CLK (无变化)

P4.1:B1MOSI (无变化)

P4.2:B1MISO (无变化)

P4.3:B1CLK (无变化)

P4.4:A1MOSI (无变化)

P4.5:A1MISO (无变化)

P4.6:B1STE

P4.7:不管怎样,可能是 PM_NONE。

顺便说一下、PM_NONE 允许我将其用作常规 GPIO、对吧?

谢谢、

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为将 A1STE 重新映射到 P4.7将有效。 但我对它并不是100%肯定的。 我建议您在 PCB 完成之前进行测试。  

    此致、

    现金 Hao