This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP430内部基准

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/920171/ccs-msp430f5529-msp430-internal-ref

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

始终感谢您的帮助
我在

从外部添加 REF 时对 MSP430有疑问、总电流消耗与当前系统相同、但当切换到内部 REF
时电流增加20倍
请告知我是否缺少任何设置。 

//ADC12
   ADC12CTL0 = ADC12ON | ADC12SHT0_9| ADC12REFON | ADC12REF2_5V;//
//  ADC12CTL0 = ADC12ON | ADC12SHT0_9;//
   ADC12CTL1 =ADC12SSEL_3 | ADC12SHP;//
   ADC12CTL2 =ADC12RES1_L | ADC12REFOUT;//
//   ADC12CTL2 =ADC12RES1_L;//
   ADC12MCTL0 =0x00 | ADC12SREF_2;//
   ADC12MCTL1 = 0x01 | ADC12SREF_2;//
   ADC12MCTL2 =0x02 | ADC12SREF_2;//
   ADC12MCTL3 = 0x03 | ADC12SREF_2;//
   ADC12MCTL4 =0x04 | ADC12SREF_2;//
   ADC12MCTL5 = 0x05 | ADC12SREF_2;//
//   ADC12MCTL0 =0x00;//
//   ADC12MCTL1 =0x01;//
//   ADC12MCTL2 =0x02;//
//   ADC12MCTL3 =0x03;//
//   ADC12MCTL4 =0x04;//
//   ADC12MCTL5 =0x05;//
//   ADC12MCTL5 =0x08 | ADC12SREF0;//调试
   ADC12IE = 0x00;//
   ADC12IFG = 0x00;//
   
//REF
REFCTL0 &=~REFMSTR;



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您需要检查代码示例"MSP430F55xx_ADC_02"。 可在此处下载 MS430F55xx 的代码示例-  

    此致、

    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    始终感谢您的帮助
    
    感谢您回答
    
    我的问题、比较
    了 REF 输出外部和12位
    如果采样时间的设置不同
    、则认为
    
    它会影响电流?
    
    很抱歉给你带来麻烦、但请再回复 
    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关电流消耗差异、请参阅数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对
    
    描述读数的回复。
    可以看到电流消耗增加了大约1mA、但我听说它增加到20mA。
    
    我很抱歉,但谢谢。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、当您使用内部基准时、电流消耗会达到20mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您使用
    
    msp430exp-5529lp 在20mA 的答复
    
    、这是否意味着您不知道?
    
    支持1MHz 时钟
    
    和外部基准
    
    非常感谢 
    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我不知道… 如何在仅1MHz 时钟的情况下实现它。

    您能给我发送您的代码吗? 我可以在我的5529LP 上进行测试