This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y-BGAEVM:MSP432E411Y-BGAEVM 通过 USB 连接到 PC

Guru**** 2586295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B, MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/919975/msp432e411y-bgaevm-msp432e411y-bgaevm-connect-to-pc-through-usb

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM
主题中讨论的其他器件: TPS2051BMSP432E411Y

我刚刚获得了新的 MSP432E411Y-BGAEVM 板。 我在 J11上连接5V 和 GND、并通过 USB 2.0 Micro B 电缆将电路板连接到我的桌面。 但是、我无法在设备管理器中找到该设备。 我下载了 CCS v10、它显示未检测到电路板。 此外、我检查了 TPS2051B 引脚1和5的电源、它提供了5V 读数、这表示 MCU 和 USB 的电源打开。 以太网端口上的 LED 亮起、因此我认为 MCU 工作正常。 我已经尝试过多条 USB 电缆和台式机、但它们都无法检测到电路板。 请给我们提供建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     《MSP432E411Y-BGAEVM 用户指南》规定:

    [引用] EVM 上预编程的快速入门应用是一种使用 MSP432E411YEPI 在存储器中写入和读回值、从而对板载 SDRAM 执行自检的应用。 自检会使 LED 闪烁以指示测试通过。[/quot]因此、我不希望预编程的快速启动应用程序导致 MSP432E411Y 在板载 USB OTG 连接器上枚举。

    您是否有调试程序可连接到 JA 或 JB 上的 ARM JTAG 连接器、从而能够从 CCS 下载程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 切斯特。