This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:Uniflash 不起作用、错误"无法读取属性'DS'或未定义"

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, CAPTIVATE-PGMR, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/918953/msp430fr2633-uniflash-does-not-work-error-cannot-read-property-ds-or-undefined

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-PGMRUNIFLASH

我有一个 CAPTIVATE-PGMR 板连接到运行 TOUCHPAD-5X5-ROUND-FR2633.txt FW 的 MSP430FR2633。

我尝试使用 Uniflash 刷写新的 FW、但遇到错误。

1) 1)打开 Uniflash 时、它无法检测到我的器件。  我必须手动选择器件。

2) 2)当我尝试闪存时、我遇到此错误:

"无法读取属性"DS"或未定义"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anh、  

    CAPTIVATE-PGMR 集成了 eZ-FET。 Uniflash 应该支持它。  

    我尝试  使用 CapTIvate-PGMR 和 Uniflash v6.0.02710对 MSP430FR2633进行编程、但失败了。 自动检测失败、错误消息与您的相同。  

    然后、我安装了之前版本的 Uniflash v5.3.1并重新启动我的笔记本电脑。 它被通过。  CAPTIVATE-PGMR 可以自动检测 MSP430FR2633 、编程也很成功。  

    是否可以尝试重新启动笔记本电脑进行试用? 如果仍然失败、您是否可以使用以前的 Uniflash 版本?  

    谢谢、  

    利欣 j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    5.3.1版可以检测到我的器件、并且可以正常工作。

    谢谢、

    Anh NGO