This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1165314/msp430fr2433-msp430fr2433

器件型号:MSP430FR2433

您好!  

我有一个 GPIO 引脚、该引脚通过编程的下拉电阻器配置输入。   

如果输入电压大于 Vcc+0.3且 Vccmax=3.2V、我想问会发生什么情况。

GPIO 中有内部保护? 因为我觉得无论输入电压是多少、GPIO 引脚上的电压都只有4V。

谢谢你

此致。

梁   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、引脚上有连接到 VCC 和 GND 的内部 ESD 结构(二极管)。 正向偏置低功耗二极管、如果施加的电压高于数据表中规定的绝对最大值、则会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的继电器。 绝对最大值是一个平均值的峰值吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何高于 VCC+0.3的电压将开始在二极管上导通。 如果您希望 MCU 具有任何类型的使用寿命、则不应应用任何高于 VCC+0.3的峰值或平均值信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    我能否询问您需要在建议的工作条件下输入哪些信息? 正如 Seth 提到的、任何超过绝对最大额定值的值都将损坏您的器件。

    VCC 的建议工作条件最高为3.6V、超过此值仍可能导致损坏。 因此、如果在最大建议 VCC 下具有绝对最大输入、则仍将低于4V。  

    使用分压器对输入信号进行调优是否适用于您的应用?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、  

    对于我们的应用、VCC 大约为3.2V。  

    我的问题与 施加到 GPIO 的电压有关。  

    该架构旨在通过将 GPIO 的输入设置为高电平来激活 μ µC。  

    我的输入是电磁脉冲、由器件的近场天线 从外部信号发生器生成。 输入电压的长度取决于天线的随机位置。  

    如图所示、R1为 µC Ω 内部配置下拉电阻。  二极管和随后的电容器是半整流器、用于将输入正弦信号传输到平滑的直流电压。  

    我尝试将信号除以设置 R4、 但这会导致激活 无效率。

    但是 、在 GPIO 进行伺服激活测试后、我的 μ µC 看起来不像 KO。  

    如果  施加到 GPIO 的电压高于要求值、会导致什么类型的错误?  

    提前感谢您  

    此致  

    梁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您违反了绝对最大值、您就购买了该器件。重点是 TI 无法告诉您可能会发生什么情况、因为他们不会在该处进行任何测试。 如果您烧毁 ESD 二极管、则会使芯片不受保护。