This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5328:MSP430F5328

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5328
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1165500/msp430f5328-msp430f5328

器件型号:MSP430F5328

尊敬的 TI 团队:

 我可以问一个有关 msp430f5328 BSL 的问题吗? 我想为 MSP430F5328定制 BSL 源代码项目 、以实现 我们的固件升级。 原因我们的应用程序映像大小已经超过内部闪存的一半、因此我们需要添加外部闪存来管理映像备份或 CRC 校验等。通过  SPI 连接到 MCU 的外部闪存、我是否可以向 BSL 添加 SPI 外部闪存读/写逻辑? SPI 读取/写入是否可以 在 BSL 中正常工作?  

另外、如果 BSL 无法执行此操作、我可以使用 MSPboot 执行此操作吗? 目前没有 MSP430F5328的 MSPBoot 示例、如果我想对其进行定制、是否有可能? 非常感谢。

最好的爬梯

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为没有办法向 BSL 添加 SPI 外部闪存读取/写入逻辑。  

    引导代码在 ROM 中编程、客户无法修改。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 F5xx 都具有出厂预加载的 BSL、存储在2KB 受保护的闪存中。 您可以执行任何操作、直到大小不超过2K 字节(信息存储器也可用于扩展大小)。 器件将通过 RESET / TEST 引脚上的特殊序列进入 BSL 模式。 如果复位矢量被擦除(0xFFFF 值)、请检查您的器件是否会自动(在复位/上电后)进入 BSL 模式、例如具有 HID BSL 的 F5xx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 你的答复。

    如果我错了、MSP430有一些 BSL 源代码、但只有少数 MCU 有示例、我们需要为自己的 MCU 定制 BSL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zrno soli、

    感谢你的答复。

    根据下表,它说  

    不确定这意味着什么。 是否说出厂版本 BSL 不支持 SPI 或无法在 BSL 中实现 SPI 通信。

    另一个我担心的问题是、一旦我添加了 SPI 通信来读取/写入外部闪存、BSL 映像大小将超过2KB、您刚才说" 信息存储器也可用于扩展大小"是的、 我是否可以知道如何使信息存储器成为 BSL 的扩展存储器? 非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI BSL 源涵盖所有 F5xx/6xx 器件。 只需查找与您的相似的器件(系列)。

    该表与 BSL 接口相关、用于在主器件和 BSL 之间交换数据。 您用于在 BSL 和外部闪存之间交换数据的 SPI 接口完全是另外一回事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、谢谢。

    另外、正如您在上次答复中所说的、如何使用用于扩展 BSL 存储器大小的信息存储器?  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了此应用手册、它可能对您有所帮助。  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa450g/slaa450g.pdf

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    非常感谢。

    此致、