This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:担心 MSP430FR2155 CS13锁定

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1166272/msp430fr2155-msp430fr2155-cs13-lock-up-worry

器件型号:MSP430FR2155

目前、我们阅读了"MSP430FR2155勘误文档"。  

我们可能在产品生命周期中遇到的 CS13问题。  我们使用 LPM3.0并使用 RTC ISQ 每1秒唤醒 MCU。 该器件支持 GPIO 退出中断。

因此、当器件进入 LPM3.0并请求中断(例如 GPIO 中断或 RTC 中断)时、它可能会遇到此 CS13问题。

 我们的 DCO 频率为8MHz。

有两个问题需要回答:

如果看门狗可以恢复这种锁定?

2.我们尝试使用第4个解决方案来解决此问题。 我的代码如下所示、请检查。 是否有任何东西丢失?

在进入 LPM3.0之前、将 DOC 频率从8MHz 切换到1MHz:

#ifdef WU_SWITCH_8M
_bis_SR_register (SCG0);//禁用 FLL
CSCTL1 = DCOFTRIMEN_1 | DCOFTRIM0 | DCOFTRIM1 | DCORSEL_0;// DCOFTRIM = 3、DCO 范围= 1MHz
CSCTL2 = FLLD_0 + 30;
_BIC_SR_register (SCG0);//启用 FLL
while (CSCTL7 &(FLLUNLOCK0 | FLLUNLOCK1));//轮询直到 FLL 被锁定
//Software_Trim ();//软件调整可获得最佳 DCOFTRIM 值
#endif

//禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式
//激活先前配置的端口设置
PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;// OLD

if (UTL_BitIsOn (bit_B_SLEEP))//反向加电并输出中断,然后进入睡眠模式

_bis_SR_register (LPM3_bits | GIE);//输入 LPM3 w/中断,此行无法添加其他函数行
__no_operation();//进行调试并等待一小段时间

//需要重新初始化 RTC 或外部中断唤醒
UTL_BitClear (bit_B_SLEEP);

唤醒后、将 DOC 频率从1MHz 初始化为8MHz。


#ifdef WU_SWITCH_8M
WDTCTL = WDT_ARST_1000;//清除 WDT // WDT 时间为3s
_bis_SR_register (SCG0);//禁用 FLL
CSCTL1 = DCOFTRIMEN_1 | DCOFTRIM0 | DCOFTRIM1 | DCORSEL_3;// DCOFTRIM = 3、DCO 范围= 8MHz
CSCTL2 = FLLD_0 + 243;// DCODIV = 8MHz
_BIC_SR_register (SCG0);//启用 FLL
while (CSCTL7 &(FLLUNLOCK0 | FLLUNLOCK1));//轮询直到 FLL 被锁定
//Software_Trim ();//软件调整可获得最佳 DCOFTRIM 值
#endif


P1OUT = 0x00;
P1DIR |= BIT5;//P1.5 PTT 控制引脚输出
P1REN |= BIT5;
P1IES = 0x00;
P1IE = 0x00;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    根据 CS13说明、此错误只能通过 BOR/电源周期恢复。

    我查看了您的频率开关代码、似乎可以、您可以在电路板中尝试执行一些调试。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的快速响应。 我已使用我的板来验证此问题。  

    与旧代码相比、它增加了1uA。 它会产生真正的效果。  它可以切换成功。