This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP-FET430UIF/MSP-FET/eZ-FET 固件更新错误解决方案

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP-FET, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1165804/msp430fr5994-msp-fet430uif-msp-fet-ez-fet-firmware-update-error-resolution

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP-FETMSPDS

大家好、

我正在使用适用于 MSP-430FR5969微控制器的 TI 开发套件、并且正在运行、出现固件更新错误。 由于此错误、我无法在开发套件中上传固件。 我已经花了几个小时尝试对其进行调试、它似乎不在任何地方。 我已经浏览过 e2e 表单、但似乎找不到此错误的原因或良好的解决方案。 这是我到目前为止尝试过的东西。

1.卸载并重新安装了驱动程序和 CCSNo Effect。

使用 Energia IDE 刷写简单的 LED 代码。没有效果。  

3.回滚驱动程序后安装了旧驱动程序。无影响。

4.使用 CCS 云版本。 没有影响。

开发套件链接: https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430FR5969

CCS 版本: 版本:12.1.0.00007  

MSPDS-USB 驱动程序版本: 版本:1.0.1.2。 链接: https://www.ti.com/tool/MSPDS#downloads

有人能帮我解决这个问题吗?  

谢谢、

Tarun Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否说您单击了"更新"按钮 、但失败了? 屏幕截图中的消息只是表示需要更新开发套件中的 FET;这是通过单击弹出窗口中的"Update"按钮来完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、是和是。 正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun Sharma:

    您之前是否能够使用此器件进行编程、或者这是否是您第一次尝试对其进行编程?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我有。 因此、我认为 CCS、驱动程序和 MSP-FET 存在版本或兼容性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在跟进我的上述请求。 为了澄清这些问题、我遇到了当前 CCS 版本的问题。 当我点击"run"时、我看到的是这里的内容。

    1.初始化仿真器时出错

    2.当我选择“更新”时,上面会出现相同的错误。 如果点击"Retry (重试)"、我将返回相同的错误。 如果我点击"ignor"、则会在下面看到该错误、

    是否有人真的能提供帮助?

    谢谢、

    Tarun Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun Sharma:

    1. 我注意到您的 MSPDS 版本为1.0.1.2、而最新版本列为3.15.1.1
    2. 根据 此帖子、云未设置器件 Vcc 与版本不兼容相关。  
    3. Uniflash 还应能够检测和更新 FET。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的回答和研究。 我在尝试更新后仍然会收到此错误。 是的、我尝试重新安装驱动程序。 没有影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    1. 遇到问题时、您能否发送 launchpad 的照片。  
    2. 可以对电路板进行编程时、CCS 版本是什么?
      1. 您是否已回滚更新并尝试在旧版本上重新编程?
    3. 除了默认的3.3V 电压之外、您是否尝试使用其他 VCC?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我已将问题跟踪到连接的跳线 J5 VCC - GND。 该板是全新的、因此这是意外的放置。  问题现已解决。 请关闭此 TT。