This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:执行伪编译的 CCS v11.2

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1166261/msp430fr5964-ccs-v11-2-performing-spurious-builds

器件型号:MSP430FR5964

我刚刚将现有的项目树升级到 v11.2、并注意到一些奇怪的构建行为。

当 CCS 首次打开时、它会反复地将自己捆绑在一起、构建同一个项目树。 我发现停止此操作的唯一方法是在"Build Projects"窗格中捕获此内容、然后手动取消这些内容。 一旦超过此值、正常构建似乎可以正常工作

在目标处理器上执行构建和加载更容易重复。 这会执行编译、将可执行文件加载到目标、并且在代码条目断点的同时、它会开始在后台执行另一个编译(在该编译器报告所有内容都是最新的)。

我假设项目结构中有一些会触发这种情况的工件、但不知道在哪里查找。 此代码树以前没有引起任何问题、并且不知道它曾经在打开时自动触发一个构建。 有什么线索要找什么地方?

谢谢- Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道它是否相关、但之前的版本为10.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    这是一个我以前从未见过的奇怪问题。 当您更新到11.2时、您是否使用了新的工作区文件夹? 如果不是、您能否尝试使用全新的解决方案并查看问题是否仍然存在?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    就地简单地升级了 我将使用一个干净的工作区进行播放、并告诉您。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚从存储库重新构建了完整的工作区、这些奇怪的情况已经消失